Los valores de disipación térmica en el Compact NSX se utilizan para calcular el aumento total de temperatura en el cuadro de distribución en el que se instalan los interruptores automáticos.
Se indican los valores de potencia disipada por polo en vatios (W), tanto para los equipos de 3 polos como 4 polos, de acuerdo con las recomendaciones del Anexo G de la norma IEC 60947-2.
En las tablas se indican los valores de resistencia por polo en miliohmios (valores para equipo nuevo) y los valores de potencia disipada adicional. La potencia disipada adicional es igual a la suma de la potencia disipada por los siguientes elementos:
• Bloque Vigi: observe que la desviación de las barras N y L3 que es necesaria para pasar a través del toroidal tiene como resultado pérdidas de potencia más altas en comparación con las de las barras L1 y L2 (diagrama contiguo). Cuando calcule la pérdida de potencia total, utilice L1, L2, L3 para un aparato 3P y N, L1, L2, L3 para un aparato 4P.
• Contactos de desconexión (aparatos enchufables y extraíbles)
• Bloque del amperímetro
• Bloque del transformador
El Cálculo de la potencia disipada total a plena carga nominal y 50/60 Hz es igual a la suma de la potencia disipada adicional y del aparato por polo, multiplicado por el número de polos (2, 3 o 4). Si se instala un bloque Vigi, será necesario distinguir entre N y L3 por una parte y L1 y L2 por otra.
Compact NSX equipado con unidades de control electrónicas.
Los valores indicados en la tabla siguiente son valores típicos para un aparato a plena carga nominal y 50/60 Hz. Las definiciones y la información son las mismas que se indican para los interruptores automáticos equipados con unidades de control magnetotérmicas.
Publicado para:Schneider Electric Argentina