{}

Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.
Buscar Preguntas Frecuentes
¿Cómo puedo restablecer el NetBotz 750 (NBRK0750 ó NBWL0755) a los valores predeterminados?
Si el dispositivo NetBotz se vuelve inaccesible a través de la web y no se puede acceder a él, o si parece que hay agún tipo de problema que creemos que podría resolverse mediante un reinicio completo del dispositivo, sigue el procedimiento siguiente:

Si puedes acceder al dispositivo NetBotz a través de SSH, conéctate utilizando una utilidad como putty.exe y cuando te lo solicite, inicia sesión utilizando el usuario root y la contraseña que proporcionaste en el inicio de sesión root inicial (hecho a través de la conexión en serie), luego cuando te lo solicite presiona enter en 5 segundos, escribe una X mayúscula. En el indicador de Linux, escribe:

/netbotz_app/reset.sh
A partir de la versión 5.2.1, este comando cambiará a:
/netbotz_app/factory_reset.sh

Si no puedes acceder a través de SSH, conéctate utilizando el cable de configuración en serie micro USB. Una vez conectado, verifica que estás usando el puerto correcto en el administrador de dispositivos, luego usa la siguiente configuración y conéctate con un programa de emulación de terminal como Hyper-terminal o Putty:
115,200 baudios
8 bits de datos
Sin paridad
1 bit de parada
Sin control de flujo.


Abre la conexión y presiona enter hasta que te solicite un inicio de sesión.
Inicia sesión usando el root y la contraseña que proporcionaste en el inicio de sesión root inicial (hecho a través de la conexión en serie), luego, cuando se te solicite presionar enter dentro de los 5 segundos, escribe una X mayúscula y presiona Enter.

En el indicador de Linux, escribe:

/netbotz_app/reset.sh
A partir de la versión 5.2.1, este comando cambiará a:
/netbotz_app/factory_reset.sh

Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: