Selector Producto - ¿Cómo seleccionar un contactor motor (AC-3) utilizando el selector web de Schneider Electric? ¿Cómo seleccionar un contactor-inversor (AC-1)?

Para la correcta selección de un contactor debemos tener presente la siguiente información, una vez tengamos la información recopilada podemos apoyarnos con las herramientas online que tenemos publicadas en nuestra página, adjuntamos los links al final del documento.

  1. Debemos tener presente el número de polos de acuerdo con el tipo de sistema, normalmente encontramos contactores de 3 o 4 polos
  2. De acuerdo con la carga a proteger, debemos tener claridad de la categoría con la que seleccionaremos el equipo, AC1 para cargas resistivas o AC3 para cargas inductivas.
  3. Una vez seleccionada la categoría debemos tener claridad de la corriente nominal (A) del contactor o la potencia del motor (kW o HP)
  4. Los contactores actúan por el mando de una bobina, debemos tener claridad de la tensión de la bobina de control, normalmente es una tensión diferente a la tensión de servicio del sistema
  5. De acuerdo con el tipo de sistema donde instalaremos el contactor, se puede requerir contactos auxiliares para el envió de señales del equipo, verificar si se requiere normalmente cerrados (NC) o normalmente abiertos (NO)

Enlace al selector de producto:
https://www.se.com/es/es/work/support/product-selector/

En el siguiente video se explica cómo seleccionar un contactor motor (AC-3) utilizando el selector web de Schneider Electric:

En el siguiente video se explica cómo seleccionar un contactor-inversor (AC-1) utilizando el selector web de Schneider Electric:

Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Explora más
Rango: