¿En que consiste la tecnología de corte en vacío y derivación de corriente aplicado a las cabinas SM6, sin gas SF6 en su interior?

Se adjunta documento explicativo de la nueva tecnología, utilizada en las cabinas de Media Tensión SM6 (SM AirSet), consistente en la aplicación de la tecnología de corte en vacío en combinación con la derivación de la corriente. Ello permite la no utilización del gas SF6 (exafloruro de azufre) como dieléctrico en las cabinas, con el consiguiente benefício para el medio ambiente, y por tanto, la reducción de utilización de gases de efecto invernadero.


Schneider Electric Argentina

Documentos adjuntos

WPInnovaciónSinSF6.pdfWPInnovaciónSinSF6.pdf [265.25 KB]
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: