¿Es posible utilizar los relés RXM* o RPF* a más de 2000 metros?
Todo sistema eléctrico sufre una 'degradación' o derrateo, derrating cuando va a ser instalado en una cierta elevación por encima del límite testeado
La presión del aire más baja dá como resultado una densidad de aire más baja y, por lo tanto, el enfriamiento es menos eficiente.
A medida que la altitud aumenta, la presión atmosférica disminuye, y con ello disminuye la rigidez dieléctrica del aire, esto puede hacer que la aislación no soporte el nivel de voltaje que estaba especificado a niveles normales, y se produzca un arco eléctrico.

Tanto los relés RXM* como para los RPF* se utiliza el mismo método de cálculo de reducción por altitud.
La oferta de estos relés está validada para su uso a un máximo de 2000 metros. Por lo tanto no se puede disponer de un certificado para su uso a mayor altura de la que fué validado.
Schneider Electric no valida su uso a más de 2000 metros, pero existe una tabla de desclasificación para calcular la reducción a alturas superiores.
Por ejemplo:
Altura < 2000 m máxima tensión  = 250V
Altura = 3000 m máxima tensión = 250V/ 1.14 = 219V

RXM* o RPF* a más de 2000 metros

Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Explora más
Rango: