¿ Cómo funciona en un SAI Easy UPS 3M el modo CONVERTIDOR DE FRECUENCIA?:
Modo convertidor de frecuencia:
Es un modo de funcionamiento del SAI en que el inversor siempre funciona por debajo de la frecuencia de configuración, independientemente de las frecuencias de entrada de la red eléctrica principal 1 (Mains 1)  y  de la red eléctrica de entrada 2 (Mains 2 o red de entrada secundaria).

En este modo de funcionamiento del SAI (modo convertido de frecuencia) la transferencia a Mains2 (red eléctrica 2 o secundaria) NO está permitida ya que el interruptor de derivación estática no estará disponible.

La frecuencia de salida se fijará como 50Hz o 60Hz de acuerdo con la configuración del voltaje de salida.
Y en este modo de trabajo del SAI  el interruptor de derivación estática no estará disponible.

Asímismo, todas las comprobaciones para Mains2 estarán desactivadas, así como el voltaje, la frecuencia, el orden de fase, etc., incluso si Mains2 está fuera de tolerancia. .

MUY IMPORTANTE respecto al Modo convertidor de frecuencia:

AVISO RIESGO DE DAÑO EN EL EQUIPO O DE CAÍDA DE LA CARGA:
Como hemos mencionado antes, en el modo de convertidor de frecuencia, el SAI no puede operar en modo de derivación estática ni en modo de derivación de mantenimiento.
Antes de transferir el SAI al modo de convertidor de frecuencia, debe ponerse en contacto con un partner de servicio autorizado de Schneider Electric para asegurarse de lo siguiente:

• el disyuntor de entrada de conmutador estático (SSIB) y el disyuntor de derivación de mantenimiento (MBB) estén en la posición de OFF (abiertos).
Schneider Electric recomienda encarecidamente bloquearlos con un candado disponible a través de Schneider Electric

• no hay cables conectados a los terminales de derivación.

El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar daños en el equipo.

RIESGO DE CAIDA DE LA CARGA CONECTADA AL SAI:
Si el disyuntor de salida de unidad (UOB) se abre mientras el SAI se encuentra en modo de convertidor de frecuencia, no se producirá una transferencia de la carga a batería y habrá una caída de la carga.

El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar daños en el equipo

Schneider Electric Argentina