Cómo determinar rápidamente qué mediciones se han registrado para una fuente (source) en PME


Línea de producto:

PME 7.2.x / 8.x / 9.0 / 2020

Ambiente:
SQL Server Management Studio

* Advertencia: Pueden ocurrir daños irreparables en la base de datos. Este procedimiento solo debe ser realizado por usuarios familiarizados con SQL Server Management Studio. Se debe hacer una copia de seguridad de las bases de datos antes de realizar este procedimiento. *

1) La siguiente consulta se puede ejecutar en SQL Server Management Studio. Devolverá una lista de todas las mediciones que se han registrado (al menos una vez) para la fuente dada, así como las marcas de tiempo mínimas y máximas de los datos en la base de datos ION_Data.

USE ION_Data
Seleccione * De dbo.vSourceQuantityName
Donde SourceName = 'Group.Meter'
Order by QuantityName

Reemplace 'Group.Meter' con el nombre de la fuente que está intentando consultar (deje las comillas simples).

* Nota: La consulta anterior funcionará en Power Monitoring Expert 9.0 / 2020, sin embargo, el Manual Data Editor también se puede utilizar para determinar rápidamente qué mediciones tienen datos para una fuente en particular.

Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: