La clave está en disponer de dos carpetas diferenciadas en el PC para que las instalaciones de Vijeo Designer con sus versiones asociadas a cada uno de los mundos (Somachine y ESME) tengan su respectiva ruta en el disco. Por la parte Somachine, la versión máxima disponible será la 6.2 SP8 (HF4). Para la parte de ESME (SP9 y superiores) tendrá que aparecer una carpeta denominada Vijeo 6.2.9 ó Vijeo-Designer 6.2B, claramente diferente a la tradicional "Vijeo-Designer".
Para armonizar ambas versiones es necesario intervenir en Somachine Configuration Manager y en Machine Expert Installer, asegurando que están los componentes marcados con un tick verde en cada uno. Al marcar la versión de Vijeo correspondiente a Somachine 4.3 se instala por defecto la versión 6.2 SP6 pero es posible actualizar a posteriori con el SP8 + HF4.
Es muy importante tener en cuenta el significado de los ticks. Cuando está en verde no se modifica y está instalado; cuando tiene un + además del tick está indicando que va a añadir el componente. Si hay alguna versión con tick y se desmarca, se desinstalará.
Puede que el programa avise de la pérdida de compatibilidad de versiones y sucederá si el procedimiento no se ha realizado correctamente. También avisará de la pérdida posible de licencias pero, si no hay movimientos de la misma, también permanece registrado el PC que ya tuviera previamente los derechos.
El orden de instalación de programas y versiones siempre será de más antiguo a más reciente. Se instalará Somachine al completo y luego las versiones de Machine Expert en orden creciente hasta la 2.x. Machine Expert 1.1 se asocia a Vijeo Designer 6.2 SP8 y Machine Expert 1.2 se empareja con SP12 si está la última versión 2.0.3 de Machine Expert instalada también.