¿Comunica la gama de pantallas HMIGTO con los autómatas Siemens S7-1500 en Ethernet?

Vijeo Designer 6.2 SP10 soporta comunicación con la gama S7-1500 y está validado para su uso con equipos programados en TIA Portal desde versiones 13 a 15. No obstante, hay que precisar el protocolo de comunicación con el que se pretende trabajar. Las versiones anteriores de Vijeo Designer no soportan esta gama.

Este service pack no se puede instalar conjuntamente con Somachine ni Machine Expert 1.1 y se recomienda especialmente actualizarlo siempre asociado a Machine Expert 1.2. De hecho, es una actualización para VJD 6.2.9 y éste debe cerrarse. Si convive en el mismo PC con la versión 6.2.8, se recomienda tener esta versión abierta para que la actualización se aplique así sobre la 6.2.9.

Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Explora más
Rango: