{}

Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.
Buscar Preguntas Frecuentes
¿Cómo comunicar con un esclavo modbus tcp con un Unit ID 254 o 255 mediante un read_var en un PLC Premium?
Cuando la aplicación envía funciones de comunicación a un dispositivo remoto conectado a Modbus a través de una pasarela Ethernet / Serie como la ETG100 o la Link150, la dirección de la función debe ser una de las siguientes:
  • ADDR ("{número de red. Número de estación} 0.0.0. Dirección de destino de Modbus")
dónde:
  • El número de red y el número de estación corresponden a la dirección X-Way de Ethernet / Modbus
  • La dirección de destino de Modbus corresponde a la dirección de esclavo de Modbus
Esta sintaxis admite direcciones Modbus en el rango 0 ... 253. En la red Ethernet, Modbus La trama TCP / IP se enviará a la pasarela o gateway con la dirección Modbus codificada en el campo Unit_Id.

En el caso de que el código Unit_Id sea 254 o 255, por ejemplo para la dirección de la puerta de enlace TSX ETG100, lo siguiente se debe utilizar la sintaxis:
  • ADDR ("{número de red. Número de estación} 0.0.254.255") para acceder a las variables locales del TSX ETG100.
  • ADDR ("{número de red. Número de estación} 0.0.254. Dirección de destino de Modbus").
Ejemplo:
Para comunicar via modbus tcp con el ID 255 con el read_var

Configuración XWAY del Premium:

xway

Y en el ADDR '{2.101}0.0.254.255'

read_var

Schneider Electric Argentina

Documentos adjuntos
Modbus Messaging on the TCP-IP Profile.pdf [71.38 KB]
Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: