Problema:
¿Cómo se puede configurar el control PID? en el ATV61 Drives?
Línea de producto:
ATV61 y ATV71
Ambiente:
Todos los modelos, todos los números de serie.
Causa:
PID configurado para mantener el control de presión con un punto de ajuste de presión fijo
Resolución:
Menú de funciones de la aplicación 1.7
Programación PID
Regulador PID
Asignación de realimentación PID (PIF) = señal para la realimentación de bucle PID
Retroalimentación PID mínima (PIF1) = 0 solo ejemplo
Rango mínimo de señal PID
Max PID feedback (PIF2) = 1000 solo ejemplo
Rango máximo de la señal PID
Referencia PID mínima (PIP1) = 100 solo ejemplo
Rango mínimo de la ventana PID
Referencia máxima de PID (PIP2) = 900 solo ejemplo
Rango máximo de la ventana PID
Acto. ref PID interno (PII) = Sí el punto de ajuste es de ref PID interno (rPI)
Punto de ajuste interno PID
PID Prop. Ganancia (rPG) = 0.75 solo ejemplo
Respuesta PID Loop
Ganancia integral PID (rIG) = 0.1 solo ejemplo
Respuesta PID Loop
PID ramp (PrP) = solo 6 segundos de ejemplo
Asignación automática / manual (PAU)
Cambiar hacia y desde el modo PID
Aceleración 2 (AC2) = 5 segundos por defecto de fábrica
Aceleración antes de que el VFD entre en la ventana PID
Referencia manual (PIn)
Referencia de velocidad cuando la entrada de asignación automática / manual (PAU) está activa
ATV61_Manual de programación
Publicado para:Schneider Electric Argentina