¿Dónde puedo encontrar información básica de programación para la línea de mando ATV312 (drive)?

Article available in these languages: English

Problema:
¿Dónde puedo encontrar información básica de programación para la línea de mando ATV312 (drive)?

Línea de Producto:
Altivar ATV312 o ATV31.

Ambiente:
Todos los modelos, todos los números de serie.

Causa:
Programación básica para el drive ATV312.

Solución:
Menú drC
Ajuste de parámetros, Descripción
bFr Frecuencia del motor estándar (50Hz o 60Hz según el motor y el sistema de potencia)
UNS Rango de Voltaje de motor
FrS Frecuencia nominal del motor (generalmente coincide con bFr)
nCr Corriente nominal del motor (corriente de la placa de identificación para el motor a la tensión que se está utilizando)
nSP Velocidad nominal del motor (RPM de la placa de identificación para el motor a la frecuencia que se está utilizando)
tFr Frecuencia máxima
uFt Tipo de control del motor (predeterminado en n; Control vectorial sin sensores, algunas aplicaciones funcionan mejor en L; V / Hz estándar)

Establecer el menú
ACC Aceleración
dEC Desaceleración
LSP Baja Velocidad
HSP de alta velocidad
ItH Motor Térmico (configurado a la corriente de la placa de identificación del motor para el voltaje que se está utilizando, proporciona protección contra sobrecarga) ItH debería = nCr
uFr Aumento de voltaje de (normalmente se puede dejar en modo predeterminado)
CLI Limitación de corriente (establece la corriente de pico permitida para ir al motor. Si se configura demasiado bajo, puede evitar que el motor alcance la velocidad ordenada; la pantalla parpadeará y se encenderá)

Menú IO
tCC Tipo de cable 2/3 (el valor predeterminado es 2C; control de 2 cables)
tCt Tipo de cable 2 (el valor predeterminado es trn; el variador debe ver la transición (apagado a encendido) del comando de ejecución para arrancar el motor). Algunas aplicaciones requieren que esto se cambie a LEL Revise la instalación para asegurarse de que esto sea seguro.
rrS Asignación inversa (el valor predeterminado es LI2)
Cuando está en 2C (control de 2 cables), LI1 es la entrada Ejecutar hacia adelante.
Cuando está en 3C (control de 3 cables), LI1 es una entrada de Parada, LI2 es Ejecutar hacia adelante y LI3 es Ejecutar hacia atrás.

Menú CtL
LAC = L1, L2 o L3 (el valor predeterminado es L1, L2 y L3 habilitan funciones avanzadas en la unidad)
Fr1 = Establece de dónde proviene la referencia de velocidad. El valor predeterminado es AI1 (0-10VDC) Otras opciones son AI2, AI3, A1U1, UPdt, UPdh, LCC, Ndb o nEt
o
Fr2 = Establece de dónde proviene la referencia de velocidad secundaria. Activo solo si se utiliza la conmutación de referencia (rFC)
Cd1 = Establece de dónde viene su comando de ejecución. Las opciones son [Terminal], [Local], [Remot. HMI], [Modbus], y [Com. Tarjeta]. (Se puede acceder al parámetro si [Perfil] (CHCF) = [Separar] (SEP), y [NIVEL DE ACCESO] (LAC) = (L3).
CHCF = (SIM o SEP) Establece si su comando de ejecución y la referencia de velocidad provienen de la misma fuente o fuentes separadas

Ejemplos
AI1 = entrada del potenciómetro 0-10vdc
AI2 = -10 + 10vdc entrada analógica
AI3 = entrada analógica 4-20mA
A1U1 = Perilla de velocidad local en la parte frontal del variador
UPdt = +/- Velocidades
UPdh = +/- Velocidades a través de la HMI remoto
LCC = modo local
ndb = referencia Modbus
nEt = referencia a través del protocolo de comunicaciones de red.

Consulte el Manual de programación ATV312 para obtener información adicional.

https://www.se.com/ww/en/download/document/BBV46385/

Schneider Electric Argentina

Documentos adjuntos
ATV312_programming_manual_EN_BBV46385_04.pdf [1.84 MB]
Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: