Problema:
¿Cómo configura el control PID en las unidades ATV21 y ATV212?
Línea de producto:
Altivar ATV21 y ATV212, S-Flex incluido.
Ambiente:
Todos
Causa:
Configuración del control PID en las unidades ATV21 y ATV212.
Resolución:
Presiona el botón de modo hasta que veas AUF
Flecha hacia abajo a F ------ y presiona enter
Encuentre F360 y presione enter para elegir su asignación de retroalimentación PID y para habilitar su función PID
1 para VIA
2 para VIB
4. Establezca FNOD como su punto de ajuste PID
Establézcalo en 3 si desea usar las flechas hacia arriba y hacia abajo como su punto de ajuste.
Ajuste a 1 para VIA o 2 para VIB si desea que su entrada analógica sea su punto de ajuste.
Tenga en cuenta: no es una buena idea configurar para configurar su retroalimentación PID F360 en 1 VIA y su punto de ajuste FNOD en 1 VIA.
La configuración básica para una entrada de señal de 4-20 mA para retroalimentación PID sería:
F201 = 20% (4mA)
F202 = 0
F203 = 100% (20mA)
F204 = 60hz
F360 = 1 (habilite PID y la respuesta es de 4 a 20 mA)
FNOD = 3 (las flechas arriba y abajo son su punto de ajuste.
Configuraciones opcionales:
F362 = ganancia proporcional PID
F363 = ganancia integral PID
F380 = 1 para la acción inversa (0 = deshabilitado)
Ref manual 30072-451-63
Publicado para:Schneider Electric Argentina
Problema:
¿Cómo configura el control PID en las unidades ATV21 y ATV212?
Línea de producto:
Altivar ATV21 y ATV212, S-Flex incluido.
Ambiente:
Todos
Causa:
Configuración del control PID en las unidades ATV21 y ATV212.
Resolución:
Presiona el botón de modo hasta que veas AUF
Flecha hacia abajo a F ------ y presiona enter
Encuentre F360 y presione enter para elegir su asignación de retroalimentación PID y para habilitar su función PID
1 para VIA
2 para VIB
4. Establezca FNOD como su punto de ajuste PID
Establézcalo en 3 si desea usar las flechas hacia arriba y hacia abajo como su punto de ajuste.
Ajuste a 1 para VIA o 2 para VIB si desea que su entrada analógica sea su punto de ajuste.
Tenga en cuenta: no es una buena idea configurar para configurar su retroalimentación PID F360 en 1 VIA y su punto de ajuste FNOD en 1 VIA.
La configuración básica para una entrada de señal de 4-20 mA para retroalimentación PID sería:
F201 = 20% (4mA)
F202 = 0
F203 = 100% (20mA)
F204 = 60hz
F360 = 1 (habilite PID y la respuesta es de 4 a 20 mA)
FNOD = 3 (las flechas arriba y abajo son su punto de ajuste.
Configuraciones opcionales:
F362 = ganancia proporcional PID
F363 = ganancia integral PID
F380 = 1 para la acción inversa (0 = deshabilitado)
Ref manual 30072-451-63
Publicado para:Schneider Electric Argentina