Buscar Preguntas Frecuentes
¿Dónde puedo encontrar instrucciones para la programación básica del variador ATV12?
Respuesta |
Problema: ¿Dónde puedo encontrar instrucciones para la programación básica del variador ATV12? Línea de producto: Altivar 12 Ambiente: Todos los modelos, todos los números de serie. Causa: Programación básica de la unidad de motor ATV12, Resolución: Ingrese y desplácese hacia abajo hasta CONF. Ingrese y desplácese hacia abajo hasta FULL. Menú DRC: (Ajuste usando los datos de la placa del motor) BFR Frecuencia del motor estándar (generalmente 60Hz) UNS Voltaje de motor clasificado FRS Frecuencia nominal del motor (generalmente 60Hz) NCR Corriente nominal del motor (FLA del motor) NSP Velocidad nominal del motor (en rpm) TFR Frecuencia máxima de (generalmente 60Hz) CTT Tipo de control de motor Menú FUN: ACC Aceleración DEC desaceleración LSP Baja velocidad (0-60Hz) HSP Alta velocidad ITH Motor Térmico (partido FLA) UFR Aumento de voltaje CLI Limitación actual (FLA multiplicado por SF) RRS asignación inversa Menú I-0: Tipo de cable TCC 2/3 (2C o 3C) Control de tipo de cable TCT 2 (LEL, trn, PFO) Consulte el manual de programación ATV12 BBV28581. https://www.se.com/us/en/download/document/BBV28581/ |
Publicado para:Schneider Electric Argentina
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: