Fusibles de repuesto para el interruptor de transferencia universal (UTS)

Article available in these languages: English

Issue:

¿Qué recomienda APC by Schneider Electric para reemplazar los fusibles ubicados dentro de mi Universal Transfer Switch (UTS)?

Línea de producto:

Interruptor de transferencia universal (UTS)


Ambiente:

UTS6, UTS6H, UTS6BI, UTS10BI


Causa / Resolución:


El UTS está diseñado para funcionar con la mayoría de los tipos de fusibles de clase CC, con clasificación de circuito de derivación, listados en UL, con clasificación de 15 A o 20 A.

Ocasionalmente puede ser necesario reemplazar los fusibles en el UTS. APC recomienda que todos los reemplazos de fusibles sean realizados por personal de servicio calificado.
El UTS está calificado para funcionar con fusibles clase CC, clasificados en circuito de derivación, clase CC, con clasificación de 15 o 20A. Después de reemplazar un fusible, asegúrese de que el circuito esté configurado
correctamente con la capacidad (15A o 20A) del fusible.

Los siguientes son ejemplos de fusibles de clase CC, clasificados en circuito de derivación, listados por UL, que recomienda APC.

15A:
Ferraz-Shawmut ATMR15
Littelfuse KLKR015
Bussman LP-CC-15

20A:
Ferraz-Shawmut ATMR20
Littelfuse KLKR020
Bussman FNQ-R-20
Bussman LP-CC-20

Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: