Buscar Preguntas Frecuentes
¿Cómo puedo saber qué batería reemplazar en mi SURT15K o SURT20K UPS?
Problema:
¿Cómo puedo saber qué batería reemplazar en mi SURT15K o SURT20K UPS?
Línea de producto:
Smart-UPS Online
Ambiente:
Todos los modelos 15Kva y 20Kva, todos los números de serie
Causa:
Las baterías en un Smart-UPS necesitan ser reemplazadas cada 3-5 años basándose en el uso y el medio ambiente.
Resolución:
Cuando el UPS le avisa que tiene una batería incorrecta, el LED rojo del marco de la batería afectada se encenderá. El SAI no monitorea los módulos individuales de la batería y no puede decirle exactamente qué par (es) de módulos es malo. Debe siempre reemplazar todos los módulos en un marco al mismo tiempo. Cada bastidor utiliza cartuchos de batería de reemplazo APCRBC140 (CANT. 4). Cada APCRBC140 contiene 2 módulos, para un total de 8 módulos en cada marco de la batería. Si tiene otros marcos adjuntos de una añada similar, es probable que necesiten ser reemplazados también. No recomendamos mezclar baterías viejas y nuevas en el mismo SAI. En promedio, las baterías deben durar 3-5 años. El ambiente y la aplicación pueden tener un efecto dramático en el ciclo de vida de las baterías.
Nota: la batería de repuesto para estos modelos solía ser RBC44. Esta batería fue substituida por el número de parte APCRBC140. Tiempo de ejecución y la duración de la batería es exactamente igual para ambas baterías modelo.
Publicado para:Schneider Electric Argentina
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: