Buscar Preguntas Frecuentes
¿Qué significan los LED de mi tarjeta de administración de red?
Problema
Los LEDs de estado y de enlace (que se encuentran en el lado izquierdo y en el lado derecho del puerto de Ethernet) en una tarjeta de administración de red proporcionan información sobre el estado actual de la NMC
Línea de Producto
![Network card Network card](https://ckm-content.se.com/ckmContent/servlet/servlet.ImageServer?id=0151H000007ubGIQAY&oid=00DA0000000abSm)
Los LED de estado (cara derecha) pueden mostrar lo siguiente:
Los LED de enlace (lado izquierdo) pueden mostrar los siguientes
Los LEDs de estado y de enlace (que se encuentran en el lado izquierdo y en el lado derecho del puerto de Ethernet) en una tarjeta de administración de red proporcionan información sobre el estado actual de la NMC
Línea de Producto
- Network Management Card 1 - AP9617, AP9618, AP9619
Los dispositivos con tarjeta de administración de red incorporada 1 incluyen (pero no se limitan a): PDU para rack con medidor/conmutado (AP78XX, AP79XX), conmutadores de transferencia automática en rack (AP77XX, unidades de monitorización ambiental (AP9320, AP9340, Netbotz 200)
- Network Management Card 2 - AP9630/AP9630CH, AP9631/AP9631CH, AP9635/35CH
Los dispositivos con tarjeta de administración de red incorporada 2 incluyen (pero no se limitan a): PDUs de rack con medidor/conmutado 2G (AP84XX, AP86XX, AP88XX, AP89XX), ciertos productos de administración de red de audio/vídeo habilitados.
Ambiente
Ambiente
- Todas las versiones del firmware (a menos que se indique lo contrario)
- Todos los números de serie
Los LED de estado (cara derecha) pueden mostrar lo siguiente:
- Apagado - la tarjeta no está recibiendo la energía o está en un estado de arranque
- Verde sólido - la tarjeta tiene una configuración IP válida
- Naranja sólido - la tarjeta tiene un fallo
- Verde intermitente - la tarjeta no tiene ajustes de IP válidos
- Naranja parpadeando - la tarjeta está haciendo peticiones BootP
- Verde/naranja alternando
-
- Rápidamente-la tarjeta está arrancando
- Lentamente-la tarjeta está haciendo una petición del DHCP
Los LED de enlace (lado izquierdo) pueden mostrar los siguientes
- Apagado - la tarjeta no está recibiendo energía, no tiene un cable de red conectado o el dispositivo (Conmutador/hub) conectado a la tarjeta no está activo
- Verde Sólido - la tarjeta está en una red que se comunica a 10Mbps
- Naranja Sólido - la tarjeta está en una red que se comunica a 1 00mbps
- Verde intermitente - la tarjeta está recibiendo paquetes de datos a 10Mbps parpadeando naranja-la tarjeta está recibiendo paquetes de datos a 100Mbps
Publicado para:Schneider Electric Argentina
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: