Reemplazo recomendado del PowerLogic PM800

Article available in these languages: English, Korean

Línea de Producto:
Medidores de Potencia series PowerLogic PM800

Ambiente:
Fin de comercialización y reemplazo recomendado

Solución:
La serie PowerLogic PM800 se lanzó originalmente en 2003. Las PM810 y PM820 se reemplazan por las PM5500 y las PM850 y PM870 se reemplazan por las PM8000.

El Servicio de reparación continuará hasta el 30 de diciembre de 2021 o hasta que los componentes ya no estén disponibles
● El medidor continuará siendo compatible con las ofertas de software de monitoreo de energía como un dispositivo heredado
● El soporte técnico continuará indefinidamente, aunque para 2021 el soporte estará limitado al soporte básico (información del manual del usuario)

Ofertas de reemplazo sugeridas para los medidores de la serie PM800:

PM810, PM820 = PM5500
Número de referenciaNúmero de parte reconocido del sistemaDescripción del número de parte
PM5560METSEPM5560Medición básica con una precisión de clase 0.2S + 4DI / 2DO + registro de datos + tarifa múltiple + Ethernet dual y comunicaciones en serie + 4ta entrada de CT para medición neutral y terrestre + servidor web interno. (Gateway + Cyber Security Añadido)
PM5563METSEPM5563Medición básica con una precisión de clase 0.2S + 4DI / 2DO + registro de datos + tarifa múltiple + Ethernet dual y comunicaciones en serie + 4ta entrada de CT para medición de tierra y neutro + servidor web interno - Medidor de riel DIN sin pantalla.
PM5563RDMETSEPM5563RDMedición básica con una precisión de clase 0.2S + 4DI / 2DO + registro de datos + tarifa múltiple + Ethernet doble y comunicaciones en serie + 4ta entrada de CT para medición de neutro y tierra + servidor web interno - Pantalla remota y medidor de riel DIN.

PM850, PM870 = PM8000
Número de referenciaNúmero de parte reconocido del sistemaDescripción del número de parte
PM8240METSEPM8240Medición intermedia con precisión de clase 0.2S + 3 entradas digitales de estado / contador + 1 KY (forma A) salida de pulso de energía y Ethernet de doble puerto + comunicaciones en serie. Panel de medidor de potencia PM8000 con pantalla.
PM8243METSEPM8243Medición intermedia con precisión de clase 0.2S + 3 entradas digitales de estado / contador + 1 KY (forma A) salida de pulso de energía y Ethernet de doble puerto + comunicaciones en serie. PM8000 medidor de potencia din rail sin display.
PM8244METSEPM8244Medición intermedia con precisión de clase 0.2S + 3 entradas digitales de estado / contador + 1 KY (forma A) salida de pulso de energía y Ethernet de doble puerto + comunicaciones en serie. Medidor de potencia PM8000 riel din con display remoto.



PM810/PM820 to PM5500

Más información sobre la serie PM5500 disponible aquí: FA234023. (sitio en inglés)

PM850/870 to PM8000 substitution

Más información sobre la serie PM8000 disponible aquí: FA244498. (sitio en inglés)

Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: