Buscar Preguntas Frecuentes
¿Cuáles son los pasos básicos para la solución de problemas del APC AV H-Type power Conditioner ?
Problema:
¿Cuáles son los pasos básicos para la solución de problemas del APC AV H-Type power Conditioner ?
Línea de Producto:
APC AV H-Type power Conditioner
Ambiente:
H10, H15, H10BLK & H15BLK
Causa:
Durante la operación normal, encontrara que su APC AV H-Type power Conditioner no esta funcionando como se espera. Esto puede deberse a un mal funcionamiento, a un problema de configuración o al entorno de instalación.Este documento le ayudará con los pasos básicos de solución de problemas.
Solución:
¿Cuáles son los pasos básicos para la solución de problemas del APC AV H-Type power Conditioner ?
Línea de Producto:
APC AV H-Type power Conditioner
Ambiente:
H10, H15, H10BLK & H15BLK
Causa:
Durante la operación normal, encontrara que su APC AV H-Type power Conditioner no esta funcionando como se espera. Esto puede deberse a un mal funcionamiento, a un problema de configuración o al entorno de instalación.Este documento le ayudará con los pasos básicos de solución de problemas.
Solución:
Problema y Posible Causa | Solución |
Problema: La unidad no enciende. | |
El cable de alimentación de entrada no está conectado correctamente. | Asegúrese de que el cable de alimentación suministrado esté firmemente conectado en ambos extremos. |
No hay alimentación o potencia insuficiente disponible en la toma de corriente. | Asegúrese de que el tomacorriente de pared tenga una buena potencia usando un voltímetro o enchufando otro dispositivo. Nota: la unidad no se encenderá y no aceptará la alimentación de la utilidad entrante si la alimentación está fuera del rango |
El interruptor se a activado. | Compruebe los interruptores de circuito de la unidad y de la casa. Si se disparó el interruptor ubicado en la parte posterior del H10, el poste central se extenderá hacia afuera aproximadamente de un cuarto a media pulgada. Empújalo de nuevo para restablecerlo. Si el viaje vuelve a ocurrir, reduzca la cantidad de equipo conectado a la unidad e intente nuevamente. Mientras que el disyuntor de la unidad tiene una capacidad nominal de 15 amperios, el Código Eléctrico Nacional (NEC) dicta que cualquier circuito particular no debe cargarse más del 80% de su clasificación. |
Problema: El LED de sobrecarga esta encendido. | |
La unidad esta sobrecargada. | Hay un LED de "Sobrecarga" en el panel de la pantalla frontal que se iluminará en "rojo" si la unidad está sobrecargada. Si la unidad está sobrecargada o casi sobrecargada (> 95%), se recomienda reducir la carga desenchufando uno o más componentes. |
Problema: El LED "Cableado OK" no está iluminado | |
Hay 3 razones por las que este LED no se ilumina: 1. Existe polaridad invertida en la toma de corriente de la pared. 2. El cable neutro está sobrecargado. 3. Falta tierra en la toma de corriente de la pared. | El funcionamiento de la unidad en tales condiciones puede afectar su rendimiento de protección contra sobretensiones. Póngase en contacto con un electricista para que inspeccionen el edificio o el cableado de la casa para solucionar el problema. |
La unidad está encendida pero el LED esta apagado. | Presione el botón Configuración, presione el botón Seleccionar dos o tres veces. Los LEDs deberían iluminarse. Elija la configuración del atenuador (consulte las secciones en “Paneles frontal y posterior” y “Configuración del H10” en el Manual del usuario). |
Problema: Los LED Line Boost y Line Trim parpadean. | |
Uno de los relés interiores está soldado. | Retire el cable de entrada y luego enchúfelo nuevamente. Si el problema persiste, contacte a APC. |
Publicado para:Schneider Electric Argentina
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: