¿Cuáles son los factores que afectan la vida útil nominal de la batería?

Article available in these languages: English

Problema:
¿Cuáles son los factores que afectan la vida útil nominal de la batería?
En el papel, las baterías tienen una vida útil de 5 años, 8 años, 10 años, etc.  Estas se debilitan, o fallan antes de la vida nominal.

Línea de producto:
Symmetra, Galaxy, EPS, Smart UPS.

Ambiente:
Todos los modelos, todos los números de serie

Causa:
La vida útil es la expectativa de vida que la batería es capaz de resistir,  siempre que todos los parámetros de la especificación sean mantenidos.

Las principales cosas que afectan la vida útil de la batería son:
1)Diseño -
• Exactitud del voltaje
Frecuencia de descargas
• Número de descargas
• Velocidad máxima de descarga
• Magnitud de la descarga
• Límite de tensión final
• Temperatura de operación
• La cantidad de corriente de ondulación y el voltaje permitido, durante la carga, así como la descarga. Este es un régimen muy estricto que tiene que ser seguido con mucha precisión con el fin de lograr la vida de diseño. No muchas instalaciones pueden mantener ese nivel de control

2)Temperatura – Temperatura estandar 25 C (77 F).
•  Esta especificación es para la temperatura interna de la batería, y no para la temperatura ambiente de la habitación.
• Tenga presente que si las baterías se instalan dentro de un gabinete, la temperatura interna de la batería es generalmente 2 grados más caliente que el aire ambiente, y la temperatura en la tapa del gabinete puede ser de 10 F.
• PRECAUCIÓN: la vida de la batería se reduce a la mitad por cada 10 ° c por encima de 25 ° c.

3)Ciclo de trabajo – esta es la frecuencia con la que la batería carga y descarga.

4)Ambiente-la batería de VRLA se diseña específicamente para ser instalada
en los espacios ocupados, es decir, los lugares donde la gente normalmente trabaja.
• Los ambientes corrosivos no son lugares donde la gente normalmente trabaja.  Se debe tener cuidado para garantizar que el medio ambiente no sea corrosivo.
• Voltaje de la carga/del flotador
• Corriente máxima de la carga
• Ondulación de AC
• Mantenimiento de los niveles de fluidos, par de terminales.

Resolución:
Si uno mira estos términos, y los considera con la explicación más simple, es fácil ver que la vida del diseño es la expectativa de vida que el fabricante dice que la batería es capaz de, siempre que todos los parámetros de la especificación sean mantenidos. Es también relativamente fácil ver que, debido a las variables ambientales físicas y eléctricas del mundo real, es altamente improbable que la vida de servicio estará dondequiera cerca de la vida del diseño.

Referencía:
Hoja de especificaciones de la batería de muestra: CSB-HRL-1234W-F2FR.  La página dos tiene varios gráficos para estimar los efectos del ciclo de trabajo, el almacenamiento de la batería y la temperatura en la vida útil.  Estos tipos de hojas de especificaciones se pueden obtener del fabricante de la batería.

APC_WHITE_PAPER 230: Ciclo de la batería de plomo ácido

Schneider Electric Argentina

Documentos adjuntos
CSB-HRL-1234W-F2FR spec sheet.pdf [1.07 MB]
APC_WHITE_PAPER 230.pdf [618.22 KB]