Video: Back-UPS Pro M2 & RS con onda sinusoidal; Ajuste de la sensibilidad de transferencia de batería

Article available in these languages: English

Problema:
APC
Back-UPS Pro M2 & RS con onda sinusoidal; Ajuste de la sensibilidad de transferencia de batería

Linea Producto:
Back-UPS Pro "M2" and "BR Onda Sinusoidal" modelos
BR1000MS / BN1100M2 / BN1350M2 / BR1350MS / BN1500M2 / BR1500MS

Causa:
UPS no esta operando en linea o puede estar transfiriendse a batería con frecuencia.

Solución:

En el siguiente video se detalla el proceso para ajustar manualmente los umbrales de transferencia de batería para la serie Back-UPS Pro M2 & RS con onda sinusoidal. Estas configuraciones también se pueden ajustar a través del software PowerChute Personal Edition en computadoras con Windows.


Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: