Video: Acondicionador de energía tipo APC AV S&J con batería de respaldo: procedimiento de muerte cerebral y procedimiento de arranque en frío.

Article available in these languages: English

Problema:
UPS no funciona con energía de la red pública o puede mostrar características inusuales.

Linea de Producto:
Acondicionadores de potencia AV APC con respaldo de batería
Modelos: J10, J10BLK, J15, J15BLK, S10, S10BLK, S15, S15BLK y S20BLK

Causa:
Esto puede ser causado por uno de los

Modelo:
UPS no funciona como se diseñó en las siguientes condiciones;
  • Voltaje Inadecuado
  • Pobre calidad de potencia

Solucion:
El siguiente video detalla el proceso para Brain Dead (Reinicio Logico) y el arranque en frío de los acondicionadores de potencia AV..

Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: