Problema:
¿Qué paquete de batería externa (XLBP) y RBC son compatibles con mi modelo Smart-UPS On-Line (SRT)?
Linea de Producto:
Smart-UPS Online
Modelo:
Todos los modelos SRT y todos los paquetes de baterías externas SRT, todos los números de serie.
Causa:
Existen modelos específicos de paquetes de baterías externas y RBC que son compatibles con un grupo de modelos de UPS.
Solucion:
Al seleccionar un paquete de batería externa (XLBP) o RBC para un sistema UPS, use la tabla a continuación para seleccionar modelos compatibles.
NOTA: Cada paquete de baterías externas tiene un conector de acoplamiento con llave que solo es compatible con su UPS correspondiente. Si descubre que un conector es vinculante o requiere una fuerza excesiva para insertarlo, DEBE PARAR y verificar la compatibilidad del UPS y la batería.
Modelo UPS (empieza con) | Tipo de Bateria | Pack de bateria de Reemplazo (RBC) | Voltaje del Modulo de Bateria | Voltaje Total de la Bateria para el UPS | Color del conector de la bateria externa | Bateria Externa (XLBP) |
SRT1000XL, SRT1500XL, SRT1000RMXL, SRT1500RMXL | Batería de plomo-ácido sellada libre de mantenimiento con electrólito suspendido: a prueba de fugas | APCRBC155 | 48 VDC | 48 VDC | Azul | SRT48BP SRT48RMBP |
SRT1000UXI-LI, SRT1500UXI-LI | Ion Litio NMC quimica | Sin batería interna - utiliza sistema de batería externa | NA | Ver manual | Blue | XBP48RM1U-LI Nota: El UPS no es compatible con ningún otro tipo de paquete de baterías. |
SRT2200XL, SRT2200RMXL | Batería de plomo-ácido sellada libre de mantenimiento con electrólito suspendido: a prueba de fugas | APCRBC141 | 72 VDC | 72 VDC | Verde | SRT72BP SRT72RMBP |
SRT3000XL, SRT3000RMXL | Batería de plomo-ácido sellada libre de mantenimiento con electrólito suspendido: a prueba de fugas | APCRBC152 | 96 VDC | 96 VDC | Cafe | SRT96BP SRT96RMBP |
SRT5K, SRT6K | Batería de plomo-ácido sellada libre de mantenimiento con electrólito suspendido: a prueba de fugas | APCRBC140 | 96 VDC | 192 VDC | Blanco | SRT192BP SRT192RMBP |
SRT8K, SRT10K | Batería de plomo-ácido sellada libre de mantenimiento con electrólito suspendido: a prueba de fugas | APCRBC140 | 96 VDC | +192 VDC -192 VDC | Blanco | SRT192BP2 SRT192RMBP2 |
Publicado para:Schneider Electric Argentina