¿Cómo funciona el control local en los A9XMC1D3 (PowerTag C IO 230V digital input output module)?

Para poder controlar la carga desde el botón local del A9XMC1D3 es necesario, primero, que el A9XMC1D3 esté sincronizado con el concentrador PowerTag / Smartlink, por lo tanto el led de status del A9XMC1D3 tiene que estar en verde.

Si la carga es un contactor, cuando hagamos una pulsación corta (<2 segundos) el contactor se activará y si volvemos a hacer la pulsación corta, el contactor se desactivará.

Si la carga es un teleruptor, cuando hagamos una pulsación corta (<2 segundos) al teleruptor le llegará un pulso, y si volvemos a hacer una pulsación corta, al teleruptor le llegará un nuevo pulso.

Si después de realizar la pulsación corta en local, por comunicaciones, llega una orden al contactor/teleruptor a través del A9XMC1D3, la carga cambiará de estado.

El funcionamiento local/comunicaciones no es excluyente, sino que funcionan en paralelo.

IMPORTANTE: No se puede cablear en paralelo con la salida del A9XMC1D3 conectado a un contactor, pero si conectado a un teleruptor.

¿Cómo funciona el control local en los A9XMC1D3 (PowerTag C IO 230V digital input output module)?

Schneider Electric Argentina

Documentos adjuntos
A9XMC1D3 Installation Manual EN.pdf [2.17 MB]
Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: