Cableado a cargas de 120 V, 208 V y 240 V desde un UPS SmartUPS RT de 208 V / 240 V
Problema:
Cableado a cargas de 120 V, 208 V y 240 V desde un UPS Smart UPS RT de 208 V / 240 V

Línea de productos:
Smart-UPS RT

Entorno:
Hardware.

Causa:
Las unidades Smart-UPS RT diseñadas para entornos de 208 V / 240 V tienen salidas de 3 cables no balanceadas y requieren un transformador para suministrar cargas de 120 V.

Resolución:
•    El Smart-UPS RT de 208 V / 240 V es un UPS monofásico con una salida no balanceada de 3 cables.
•    Requieren 2 fases y una tierra en la entrada y 2 fases y una tierra en la salida.
•    No usan un neutro.
•    Requieren un transformador reductor para alimentar cargas de 120v y proporcionar un neutro
La salida del UPS está desequilibrada, lo que significa que de caliente a caliente verá 208 voltios (o 240v si está configurado así), sin embargo, no son dos patas balanceadas de 120 voltios como lo vería tradicionalmente con la energía de red de 208v / 240v. Las dos patas de salida están desfasadas 180 grados y de caliente a caliente medirán 208v o 240v. Todas estas unidades tienen una salida predeterminada de 208 V y se pueden configurar a 240 V a través de la tarjeta de administración de red o la interfaz LCD.
¡Intentar cablear a una carga de 120 V sin el uso de un transformador resultará en caídas de carga y posibles daños en la carga!
Además de una selección de transformadores reductores enchufables de 5kva más pequeños, APC fabrica 3 reductores de cableado más grandes en capacidades de 10kva y 20kva:  APTF10KT01 ,  APTF10KW01 y  APTF20KW01
Las tres unidades crean su salida de manera similar. Se crea un neutro a través de una toma central en el transformador.
Para suministrar una carga de 120 V, el transformador proporciona:
•    2 patas de 120 voltios desfasadas 180 grados
•    Suelo
•    Neutral
Esto crea un panel tradicional de 240 v / 120 v donde hay 2 patas de 120V y de caliente a caliente mediría 240 voltios.
Para suministrar una carga de 208 V, el transformador proporciona:
•    Pierna caliente de 120 v
•    Línea caliente de 88 v (180 grados fuera de fase de la pierna de 120 v)
•    Suelo
En esta configuración, mediría 208 voltios de Caliente a Caliente.
Para obtener instrucciones detalladas, diagramas y especificaciones de cableado, consulte el manual del usuario de su transformador reductor.
Con estas dos configuraciones, puede admitir cargas de 208v y 120v, sin embargo, no puede emitir a un panel tradicional de 208v / 120v donde hay 2 patas de 120v que están desfasadas 120 grados. Si se requiere un panel de salida de 208v / 120v, debe usar una de nuestras soluciones de fase dividida. Ofrecemos 2 unidades RT de fase dividida ( SURTD5000RMXLP3U y SURTD6000RMXLP3U ), así como toda la línea  Symmetra LX . Un UPS de fase dividida requerirá una entrada de 4 cables y dará salida a 2 patas balanceadas de 120 V, una tierra y un neutro. Las unidades RT de fase dividida requerirán el kit de cableado SURT018 para ser utilizado en una aplicación cableada.

Schneider Electric Argentina

Explora más
Producto:
Explora más
Producto: