Directrices para la instalación de un ACSC100 o ACSC101
Problema:
Directrices para la instalación de un ACSC100 o ACSC101.

Línea de producto:
ACSC100, ACSC101.

Entorno:
Hardware

Causa:
instalación.

Resolución:
Directrices para la instalación
El InRow SC proporciona un sistema de refrigeración autónomo y fiable que maximiza la disponibilidad en salas de TI pequeñas y armarios de cableado. La unidad incorpora las últimas innovaciones en diseño de sistemas para brindarle una eficiencia, confiabilidad y una instalación rápida óptimas. Para obtener información más detallada, consulte el manual de instalación de InRow SC (990-2796). Para ubicaciones con requisitos de instalación sísmica, se proporciona información adicional sobre la selección de anclajes en el anexo del Manual de instalación sísmica de InRow SC (990-3063). Preparación de la sala

Durante el diseño del centro de datos, considere la facilidad de entrada del equipo, los factores de carga del piso y la accesibilidad a los conductos y el cableado. Asegúrese de que la habitación esté aislada para minimizar la influencia de las cargas de calor exteriores. Use la cantidad mínima requerida de aire fresco para que el maquillaje cumpla con los códigos y regulaciones locales y nacionales. La habitación debe estar sellada con una barrera de vapor para minimizar la migración de humedad. La película de polietileno (láminas de plástico) es una buena barrera de vapor para aplicaciones en techos y paredes. Las pinturas a base de caucho o plástico deben aplicarse a pisos y paredes de concreto. La habitación debe estar completamente aislada para minimizar las cargas térmicas y el aire de reposición (si es necesario) debe acondicionarse previamente para reducir las cargas adicionales de temperatura, filtración y humedad. La habitación debe tener un falso techo que sea parte del sistema HVAC del edificio. Se deben tomar las medidas necesarias para eliminar la condensación, como un desagüe en el piso o un armario de mantenimiento adyacente. El pleno debe tener al menos 12 pulgadas (300 mm) de profundidad y proporcionar un flujo de aire adecuado para cada unidad soportada. El sistema HVAC debe ser capaz de rechazar hasta 34000 BTU / h (10 kW) de calor por unidad. Consulte la Nota de aplicación AN-109 y el manual de instalación de InRow SC para obtener información adicional.
Recibiendo la unidad
Su unidad InRow SC ha sido probada e inspeccionada en fábrica antes de su envío. Para asegurarse de que ha recibido la unidad en excelentes condiciones, realice una inspección cuidadosa de la caja y la unidad inmediatamente después de recibirla. Verifique que se hayan recibido todas las piezas solicitadas. Informe cualquier daño descubierto al transportista. Si es necesario, comuníquese con el departamento de servicio técnico de APC al 1-888-695-6500 para obtener ayuda para reparar o reemplazar las piezas dañadas. Si bien APC no se hace responsable de los daños ocasionados durante el transporte, queremos asegurarnos de que no se produzcan retrasos indebidos en la puesta en marcha de su sistema.
Aparejo
La unidad está fabricada con un marco de acero moldeado para máxima resistencia e integridad de la unidad. Sin embargo, al igual que con todos los equipos eléctricos y mecánicos, debe tener cuidado con el aparejo adecuado de su unidad. El equipo se vuelca fácilmente. Tenga mucho cuidado al desembalar y trasladar. Cuando utilice una carretilla elevadora, mueva la unidad únicamente sobre la plataforma de envío. Cuando mueva el equipo en una rampa, siempre apunte el ancho estrecho en la dirección de desplazamiento. No coloque el equipo de lado. Si el equipo se ha inclinado, colóquelo en posición vertical sobre una superficie plana y sólida y manténgalo en esta posición durante al menos 24 horas antes de ponerlo en funcionamiento. Para obtener información más detallada, consulte el manual de recepción y desembalaje de APC (990-2795A).

Schneider Electric Argentina

Explora más
Producto:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Producto: