Serie NetBotz 700 | Configuración de umbrales de alarma y notificaciones (correo electrónico y trampas SNMP)
Problema:
Proceso para configurar el umbral de alarma y las notificaciones (mensajes de correo electrónico / trampas SNMP) en un dispositivo NetBotz de la serie 700.

Línea de productos:
NetBotz Rack Monitor Serie 700
- NetBotz Rack Monitor 750 (NBRK0750)

Entorno:
Hardware

Resolución:

Configuración de umbrales de alarma
Configuración de los parámetros del servidor de correo electrónico
Creación o edición de una política de notificación
Configuración de capturas SNMP
________________________________________
Configuración de umbrales de alarma

1) Inicie sesión en la interfaz web del dispositivo NetBotz con una cuenta de administrador.

2) En la esquina superior derecha de la pantalla, haga clic en Configuración y luego en Configuración de alarma.

3) Para crear un nuevo umbral, haga clic en el botón Agregar y seleccione el tipo de sensor para el que necesita crear un umbral de alarma. Para editar un umbral existente, haga clic en Editar a la derecha de la línea de pedido.
NOTA:  Los tipos de sensores predeterminados para todos los umbrales se generan automáticamente y en el sistema de manera predeterminada.

4) Proporcione un nombre a la configuración de la alarma.

5) Complete la operación y el valor para cuando la alarma estará activa.

6) Seleccione una gravedad para la alarma.

7) Dentro de la pestaña Sensores, marque la casilla de cualquier sensor al que deba aplicarse esta alarma.

8) Dentro de la pestaña Captura de clips, seleccione las cámaras que necesiten grabar mientras esta alarma está activa.

9) Dentro de la pestaña Control, seleccione y configure las acciones que deben realizarse mientras esta alarma está activa.

10) Dentro de la pestaña Programación, la configuración de la alarma se puede programar para que esté activa durante períodos de tiempo específicos. El valor predeterminado no está marcado, lo que hace que la alarma esté activa 7x24. Para configurar un horario restringido, marque la casilla "Usar un horario para controlar cuándo está activa esta configuración" y resalte los períodos de tiempo específicos para los que la alarma debe estar activa.

11) Haga clic en Aceptar para guardar la configuración de la alarma.
________________________________________
Configuración de las opciones del servidor de correo electrónico

1) Inicie sesión en la interfaz web del dispositivo NetBotz con una cuenta de administrador.

2) En la esquina superior derecha de la pantalla, haga clic en Configuración y luego en Sistema.

3) En el panel izquierdo, haga clic en Servidor SMTP.

4) Ingrese la información requerida para conectarse a su servidor de correo electrónico.

5) Haga clic en Enviar correo electrónico de prueba, ingrese su dirección de correo electrónico y haga clic en Enviar.
NOTA: Si no recibe el correo electrónico o la prueba falla, verifique la configuración del servidor SMTP y vuelva a realizar la prueba.

6) Haga clic en Aplicar para guardar la configuración del servidor SMTP.
________________________________________
Creación / edición / eliminación de una política de notificación por correo electrónico

1) Inicie sesión en la interfaz web del dispositivo NetBotz con una cuenta de administrador.

2) En la esquina superior derecha de la pantalla, haga clic en Configuración y luego en Notificación.

3) Para crear una nueva política de notificación por correo electrónico, haga clic en el botón Agregar.
NOTA:  Para editar una política de notificación por correo electrónico existente, haga clic en Editar a la derecha de la línea de pedido.
NOTA:  Para eliminar una política de notificación por correo electrónico existente, haga clic en Eliminar a la derecha del elemento de línea.

4) Proporcione un nombre descriptivo.

5) Ingrese la dirección Enviar a correo electrónico.
NOTA: Para ingresar varios, sepárelos con comas.

6) Seleccione la gravedad de las alarmas que deben aplicarse a esta política de notificación.

7) Seleccione la configuración regional.

8) Haga clic en Aceptar para guardar los cambios.
________________________________________
Configuración de un receptor de capturas y una política de notificación de capturas

1) Inicie sesión en la interfaz web del dispositivo NetBotz con una cuenta de administrador.

2) En la esquina superior derecha de la pantalla, haga clic en Configuración y luego en Sistema.

3) En el panel izquierdo, haga clic en SNMP y luego en la pestaña Receptor de trampas remotas.

NOTA: Los dispositivos NetBotz de la serie 700 solo pueden enviar capturas a un (1) destino de receptor de capturas.

4) Marque la casilla para habilitar.

5) Complete los detalles del receptor de trampas y la configuración de SNMP.

6) Haga clic en Enviar trampa de prueba y verifique que la trampa se recibió en el sistema de destino del receptor de trampas SNMP.
NOTA: Si la trampa no se envía, verifique la configuración y vuelva a realizar la prueba.

7) Haga clic en Aplicar para guardar la configuración.

8) En la parte superior derecha, haga clic en Configuración y luego en Notificación.

9) Haga clic en Editar en la Política de trampas predeterminada.

10) Seleccione las severidades que desea enviar al sistema receptor de trampas.

11) Haga clic en Aceptar para guardar los cambios.

Schneider Electric Argentina

Explora más
Producto:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Producto: