NetBotz | ¿Cómo actualizar el certificado autofirmado?
Problema:
¿Cómo actualizar el certificado autofirmado en el dispositivo NetBotz?

Línea de productos:
NetBotz 355,450,455,570

Entorno:
Hardware

Causa:
El certificado SSL debe actualizarse en el dispositivo.

Resolución:
Para actualizar el certificado SSL, siga las instrucciones a continuación:

1. Asegúrese de que el dispositivo esté registrado con DNS y pueda hacer ping. por nombre de dominio completo (FQDN). es decir, "ping netbotz.example.com"

2. Habilite Telnet en el dispositivo NetBotz utilizando la siguiente URL: http: // nombre de bot / enabletelnet
Notas: a. Use HTTPS en la URL si HTTP está deshabilitado. B. Reemplace 'botname' en la URL con el FQDN o la dirección IP de su NetBotz Appliance.

3. Telnet al dispositivo NetBotz mediante el símbolo del sistema de Windows, PuTTy o cualquier otro cliente Telnet.
El nombre de usuario / contraseña en el firmware v3.XX o 4.XX es root / apc El nombre de
usuario / contraseña en el firmware v2.XX es root / netbotz

4. Presione Shift + X dentro de los 5 segundos después de iniciar sesión para ir a una interfaz de línea de Deben completarse los pasos.

5. Desde la línea de comandos, ejecute los siguientes comandos:
cd / opt / netbotz / bin
source ssl-cert-functions
update_nbSelfSignedCert

6. Reinicie el dispositivo a través de Vista avanzada yendo a Herramientas> Reiniciar dispositivo.

Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: