¿Cómo realizar el registro de datos desde un variador ATV Process 600?
Problema
Configuración ATV Process para registro de datos

Línea de producto
Altivar Process

Ambiente
Software

Porque
Realizar programación para realizar registro de datos desde el variador

Resolución
  1. Entrar al menú general en el terminal remoto del ATV6XX)
  2. Pantalla (opción 4) >>Registro de Datos (opción 4.12)>>Reg. Distribuido
  3. Estado del registro distribuido: -Parada, Iniciar, Siempre, Restablecer, Borrar, Error
  4. Antes de empezar el Registro de datos, elegir qué parámetros vamos a seleccionar para registrar sus datos.  Máximo podemos seleccionar 4 parámetros (Log  distrib reg 1, 2, 3 y 4).
  5. Para nuestro ejemplo, elegiremos  la  velocidad  del  motor (RPM)y  tensión  del motor(V) en Log distrib reg 1 y 2 respectivamente
  6. En max. valor colocaremos  el  máximo  valor  que tendrán nuestros parámetros.  En caso de la velocidad del motor será de 1500 RPM y en caso de la tensión del motor será de 230V.
  7. En  el  tiempo  de  muestreo  colocaremos  1s,  es  decir,  cada  segundo  el  variador tomará una muestra.
  8. Una vez que llenamos estas casillas, empezaremos el registro de datos. Colocamos en estado de distribución de registro la opción INICIAR.
  9. El   variador   empezará   a   tomar   datos   de   los   parámetros   seleccionados   cada segundo.
  10. Cuando queremos detener el registro de datos. Volvemos al estado de distribución de registro y cambiamos a PARADA.
  11. Para descargar este registro de datos en formato .cvs (Excel) podemos hacerlo por  SoMove o la página web embebida del ATV.

Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: