Buscar Preguntas Frecuentes
¿Cómo restablecer la contraseña HMI para ATV310?
Problema
Perdida del código de acceso de los variadores Altivar310Línea de producto
ATV310
Ambiente
Hardware
Porque
Sin el código de acceso la navegación en el panel de configuración es limitado
Resolución
La contraseña de la HMI se utiliza para restringir el acceso al variador. Si configuró HMI en ON y olvidó la contraseña, debe usar la contraseña de restablecimiento que es 2663 para ATV310.
El método para restablecer la contraseña de la pantalla HMI es el siguiente:
Diríjase al parámetro 999 del menú MON. Presione Enter. Se mostrará ON (lo que significa que la unidad está protegida con contraseña y, por lo tanto, no se permite el acceso al menú COMPLETO y el restablecimiento de fábrica)
Gire el potenciómetro rueda en el sentido de las agujas del reloj y ajuste el valor 2663
Presione Enter. La pantalla cambiará automáticamente a 999
Presione Enter nuevamente en 999. La pantalla aún muestra 999
Gire el potenciómetro rueda en sentido antihorario hasta APAGADO. Cuando aparezca OFF, presione Enter nuevamente.
Publicado para:Schneider Electric Argentina
Explora más
Producto:
Rango:
Explora más
Producto:
Rango: