¿Cómo usar el Schneider Shutdown Wizard?
Problema:

Desconocimiento software Shutdown Wizard

Línea de producto:

Easy SRV 

Ambiente:

Software

Porque:

Es necesario conocer el software para apagado de servidores controlado por la Easy UPS SRV.

Resolución:

El asistente de apagado de Schneider se utiliza junto con la familia Easy Smart-UPS con los siguientes requisitos del sistema:

  • 256 MB de memoria física como mínimo (se recomiendan 512 MB)
    
  • 200 MB de espacio en el disco duro como mínimo
    
  • Se requiere autoridad de administrador
    
  • Se recomiendan colores de más de 16 bits y una resolución de pantalla de 800 x 600 o superior.
  • El protocolo TCP / IP debe estar instalado para la gestión de la red.
Las plataformas compatibles con el software se enumeran a continuación:

Windows 2000/2003/2008/2008/2012 (32 bits y x64 bits) / 2016/2019
Windows XP / Vista / 7/8 / 8.1 / 10 (32 bits y x64 bits)

El manual del usuario del asistente de apagado de Schneider se puede descargar adjunto.

Schneider Electric Argentina

Documentos adjuntos
Schneider Shutdown Wizard.pdf [536.62 KB]
Explora más
Producto:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Producto: