¿Qué tipo de batería trae la Easy UPS SRV?
Problema:
Es necesario conocer la batería del SAI Easy SRV

Línea de producto:
Easy SRV.

Ambiente:
Hardware

Porque:
Es necesario cambiar baterías internas

Resolución:

La línea de SAI Easy SRV, viene con baterías internas de acuerdo al tamaño desde 1 a 10 KVA, sin embargo, no cuenta con un número de parte APC para distinguir o adquirir la batería de recambio. (Se recomienda realizar el cambio de baterías con un CAS)

En la siguiente imagen podrá ver el tipo de batería, cantidad y capacidad en AH según modelo, aplicable para modelos estándar y torre.

Baterías Easy UPS SRV

Schneider Electric Argentina

Explora más
Producto:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Producto: