¿Cuál es el cable recomendado para conectar el variador ATV930 al resistor con referencia VW3A7757?
Ambiente :
Hardware

Linea de producto :
Variadores de Velocidad, IDVSD

Causa :
Numero de Parte

Resolución :

los cables para conexión de la resistencia en los bornes DC deben seguir las indicaciones del manual de instalación del ATV930 adjunto de acuerdo al modelo de su ATV930, abajo el ejemplo para 220kW, 250kW y 315kW (página 155 y 127):

Image

Image_1

Además hay la FAQ FA406857 abajo producida por Schneider USA donde mencionan que se puede calcular la sección de cable considerando el valor máximo en tensión del bus DC que para el caso del ATV930-N4 corresponde a 820V:

"Al dimensionar el cable que se conectará entre el variador y la resistencia de frenado, es simplemente una cuestión de tomar el nivel máximo del bus de CC del variador y dividirlo por el valor de la resistencia de frenado para determinar la corriente a través de la resistencia.
El valor de tensión máxima del bus dividido por el valor en ohmios de la resistencia le dará el consumo máximo de corriente. Además, cuando el circuito es muy ruidoso, es mejor usar un cable blindado si tiene problemas de ruido."

ID => FA406857_en
Title => What would the recommended cable size be for connecting the dynamic braking resistor?
URL => https://www.se.com/us/en/faqs/FA406857/

Schneider Electric Argentina

Explora más
Producto:
Explora más
Producto: