¿El medidor PM5560 puede tener una conexión Ethernet/IP y Modbus TCP simultánea?

Article available in these languages: English

Problema:
La  central de medida de la serie PM5500 tiene la capacidad de tener una conexión Ethernet/IP y Modbus TCP simultánea.

Línea de producto:
PM5560 (METSEPM5560)
PM5563 (METSEPM5563)

Ambiente:

Hardware

Porque:

Conocer aspectos técnicos del medidor

Resolución:

Sí, la central de medida de la serie PM5560 puede gestionar una conexión Ethernet/IP y Modbus TCP simultánea.

Nota: La PM5500 admite EtherNet/IP a partir de la versión de firmware 2.5.2.

Schneider Electric Argentina

Explora más
Producto:
Explora más
Producto: