Problema
Configurar la tensión de salida en un UPS EasyLínea de productos
UPS Easy 20KVA
Entorno
Hardware
Resolución
Siga el paso siguiente para la configuración del voltaje de salida.
1) Pulse la tecla de entrada para el menú principal.
2) Con la tecla arriba/abajo, seleccione 'SET' y seleccione voltaje de salida en el menú de ajustes.
3) Pulse la tecla de entrada en el icono OUT y comenzará a parpadear.
4) Use la flecha arriba/abajo para seleccionar el voltaje de salida deseado y pulse la tecla Intro para guardar los cambios.