¿Cómo reemplazar un TeSys F por TeSys Giga?

Article available in these languages: English, Korean, Dutch

Problema:
Cómo reemplazar un TeSys F por TeSys Giga

Línea de Producto:
Tesys F
Tesys G

Ambiente:
Hardware

Porque:
Reemplazar un TeSys F por TeSys Giga

Resolución:

La dimensión de ancho de TeSys Giga se reduce hasta un 35% en comparación con el rango TeSys F. Los kits de modernización adecuados solo están disponibles en 3 polos para facilitar el reemplazo de la instalación existente con el contactor TeSys F por el contactor TeSys Giga.

TeSys Giga Control es la gama de contactores de potencia desde 115 A hasta 800 A en aplicaciones AC-3 (motor) y desde 250 A hasta 1050 A en aplicaciones AC-1 (resistivo)


Tesys F


Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: