Buscar Preguntas Frecuentes
Que significan los estados del led de PowerTag Energy M250/M630?
Problema:
Que significan los estados del led de PowerTag Energy M250/M630?
Línea de producto:
PowerTag Energy
Ambiente:
Hardware
Resolución:
PowerTag Energy M250/M630 es un medidor de energía clase 1, según IEC 61557-12, que incorpora funciones necesarias para realizar mediciones precisas en tiempo real (U, V, I, P, PF) y obtener valores de energía de hasta 250 A o 630 A, en función del modelo.
Si se utiliza junto con una puerta de enlace o un Panel Server para recopilar y procesar los datos, el PowerTag Energy M250/M630 proporciona supervisión y diagnóstico del circuito hasta el nivel de carga.
El dispositivo PowerTag EnergyM250/M630 está diseñado para interruptores automáticos en caja moldeada e interruptores en carga (ComPacT NSX y Tesys Giga - Frame 5/Frame 6) para redes eléctricas 3P y 3P+N. El dispositivo PowerTag EnergyM250/M630 se monta directamente en la parte inferior del interruptor automático o VigiPacT Add-on, si existe.
![PowerTag Energy M250/M63 PowerTag Energy M250/M63](https://ckm-content.se.com/ckmContent/servlet/servlet.ImageServer?id=0158V00000Cz10vQAB&oid=00DA0000000abSmMAI)
Utilice el indicador LED para confirmar que el PowerTag EnergyM250/M630 funciona durante las operaciones de puesta en marcha o mantenimiento.
Que significan los estados del led de PowerTag Energy M250/M630?
Línea de producto:
PowerTag Energy
Ambiente:
Hardware
Resolución:
PowerTag Energy M250/M630 es un medidor de energía clase 1, según IEC 61557-12, que incorpora funciones necesarias para realizar mediciones precisas en tiempo real (U, V, I, P, PF) y obtener valores de energía de hasta 250 A o 630 A, en función del modelo.
Si se utiliza junto con una puerta de enlace o un Panel Server para recopilar y procesar los datos, el PowerTag Energy M250/M630 proporciona supervisión y diagnóstico del circuito hasta el nivel de carga.
El dispositivo PowerTag EnergyM250/M630 está diseñado para interruptores automáticos en caja moldeada e interruptores en carga (ComPacT NSX y Tesys Giga - Frame 5/Frame 6) para redes eléctricas 3P y 3P+N. El dispositivo PowerTag EnergyM250/M630 se monta directamente en la parte inferior del interruptor automático o VigiPacT Add-on, si existe.
Utilice el indicador LED para confirmar que el PowerTag EnergyM250/M630 funciona durante las operaciones de puesta en marcha o mantenimiento.
Publicado para:Schneider Electric Argentina
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: