{}

Nuestras marcas

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.
¿Cómo podemos ayudarte hoy?
¿Cuál es la capacidad máxima de conmutación para las luces LED para los actuadores de conmutación KNX 16A?

Article available in these languages: English

Las luces LED pueden tener un comportamiento muy diferente. No cada luz LED, por ejemplo, de 5 W, se comporta eléctricamente de la misma manera que una lámpara LED de 5 W de otro fabricante.
La situación actual es que no se puede decir simplemente que un dispositivo es capaz de cambiar la carga LED hasta 200W (como un ejemplo). Este valor puede ser cierto para algún tipo de LED, pero para otras luces LED puede ser completamente incorrecto, y el relé del accionador se pegaría después de algunas operaciones de conmutación.
En general, las luces LED se comportan como cargas capacitivas. Para tales cargas, proporcionamos la carga máxima manual (por ejemplo, 200µF para los accionadores de interruptores de 16A).
Pero, de hecho, en la mayoría de los casos, no obtendrá el valor de la capacidad del fabricante de la lámpara LED.
El fabricante de luces LED generalmente da valores de corriente de entrada máxima por duración.
Los valores para los accionadores de interruptores KNX 16A son los siguientes:
carga capacitiva máx. 16 A 200 µF
Corriente pico de entrada (150µs) 600A
Corriente pico de entrada (230µs) 480A
Corriente pico de entrada (600µs) 300A
 

Schneider Electric Argentina

Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.