undefined undefined
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
Video FAQ: Distancia máxima para cable Ethernet Cat5/Cat5e/Cat6 | Soporte técnico Schneider Electric


La longitud máxima permitida de un cable Cat 5e/Cat 6 es de 100 metros (328 pies) cuando se utiliza para 10/100/1000BASE-T. Esto consta de 90 metros (295 pies) de cableado sólido "horizontal" entre el panel de conexión y el conector de pared. También se debe contemplar 10 metros (33 pies) de cable de conexión trenzado entre cada conector y el dispositivo.
El cable tiene que poseer 100 m (328 pies) o menos de largo para ser certificado. Es posible que funcione un cable más largo, pero no está garantizado. Lo mismo sucede con cables Cat 5 de poca longitud, tampoco se garantiza que funcionen correctamente si hay mucha interferencia electromagnética (EMI). La atenuación de la señal es el factor limitante; si hay demasiada pérdida de señal, no se pueden asegurar los 100 megabits por segundo.

Schneider Electric Argentina

Explora más
Producto:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Producto: