{}

Nuestras marcas

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.
¿Cómo podemos ayudarte hoy?
Video FAQ: Herramienta útil para probar conexiones de bases de datos SQL

Article available in these languages: English

Problema
Este método se puede utilizar para probar la conectividad/autenticación de bases de datos entre servidores.

Línea de productos
Sistemas operativos Windows

Resolución
Existe una herramienta incorporada de Windows que se puede usar para probar conexiones de bases de datos SQL. Esta herramienta puede ser útil cuando se prueban nombres de usuario\contraseñas, así como conexiones a servidores de bases de datos remotos.



1. En el escritorio, haga clic con el botón derecho del ratón y cree un documento de texto nuevo. Ocultar extensiones(Nota: "Tipos de archivo conocidos" NO debe verificarse en Opciones de carpeta"
2. Cambie la extensión de archivo de .txt a .udl.
3) Haga doble clic en el archivo .udl para que aparezca la ventana Propiedades del enlace de datos.

Data Link Properties

4) Escriba el nombre del SQL Server al que está intentando conectarse. <Nombre_servidor>\<Instancia>

name of the SQL Server

5) Introduzca las credenciales de usuario que se están probando.

user credentials

6) Seleccione la base de datos de la lista desplegable. (Si no hay conexión con el servidor de base de datos, este paso fallará).

Select the database

7) Haga clic en "Probar conexión". Si la operación se realizó correctamente, recibirá un mensaje que indicará "Conexión de prueba correcta".

Test Connection

Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Explora más