Archivos TeSys T EDS y GSD

Article available in these languages: English

Problema:
¿Qué tipo de archivo EDS o GSD se debe usar con el TeSys T en el protocolo Profibus, DeviceNet o EtherNet IP?

Línea de productos:
Controlador de gestión de motores TeSys T

Entorno:
LTMR_E_LTMR_D_LTMR_P_

Causa:
Comunicaciones

Resolución:
Existen 4 tipos de archivos correspondientes a las 4 configuraciones posibles de la gestión de motores TeSys® T Sistema Controlador
SeleccioneCuando desee utilizar
TeSys T
MMC L
Un sistema TeSys® T de controlador de gestión de motores sin un módulo de expansión, configurable a través del puerto HMI. Esta presentación le permite preservar su configuración.
TeSys T
MMC L EV40
Un sistema TeSys® T de controlador de gestión de motores con módulo de expansión, configurable a través del puerto HMI. Esta presentación le permite conservar la configuración local.
TeSys T
MMC R
Un sistema TeSys® T controlador de gestión de motores sin módulo de expansión configurable por la red.
TeSys T
MMC R EV40A
Un sistema TeSys® T controlador de gestión de motores con módulo de expansión configurable mediante la red.


En el modo de configuración local, el parámetro Config via Network Port Enable debe estar desactivado. Este modo conserva la configuración local hecha con Magelis® XBT o SoMove con el DTM TeSys T a través del puerto HMI e impide la configuración del PLC a través de la red.

En el modo de configuración remota, el parámetro Config via Network Port Enable debe estar activado. Esto permite que el PLC configure remotamente el controlador LTMR.

NOTAS: Los parámetros sobrescritos por el PLC se perderán. El modo remoto es útil cuando se reemplaza un fallo dispositivos.

El parámetro Config via Network Port Enable se establece en permitido de forma predeterminada, para usar los archivos "L", deberá cambiarse a prohibido.

Los archivos EDS para TeSys T EtherNet IP y para DeviceNet / Profibus se puede encontrar aquí: https://www.se.com/ww/en/product-range/1508-tesys-t/#software-and-firmware

Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Explora más
Rango: