undefined [object Object]
{}

Nuestras marcas

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.
¿Cómo podemos ayudarte hoy?
¿Cuál es el aumento máximo de temperatura permitido para LC1D*?

Article available in these languages: English

Todos los contactores están diseñados con respecto al estándar IEC 60947 (Tableros de distribución de baja tensión y Tableros de control - Contactores y Arrancadores de Motor). Esta norma define el aumento máximo de temperatura permitido, dependiendo de la parte del contactor y del material del terminal. Consulte el extracto adjunto de IEC 60947-1.

El aumento de temperatura significa una diferencia de temperatura entre la parte del producto (por ejemplo, las terminales) y la temperatura ambiente.
Por ejemplo, el aumento térmico máximo del cobre es de 60 K (consulte el extracto), lo que significa que si la temperatura ambiente es de 30°C, entonces la temperatura máxima del terminal de cobre puede ser de 30 + 60 = 90°C. Si la temperatura ambiente es de 40°C grados, la temperatura medida en el terminal de cobre puede ser de hasta 100°C. 

Schneider Electric Argentina

Documentos adjuntos
IEC60947-1 _2011_TABLE 2.pdf [52.27 KB]
IEC61439-1_2011_AMBIENT AIR TEMPERATURE.pdf [52.02 KB]
Explora más
Rango:
Explora más
Rango:
move-arrow-top