Buscar Preguntas Frecuentes
Código de disparo Micrologic X con autodiagnóstico 0x6407 y ENCT código de alarma desconectado 0x1403
Problema: Disparo de autodiagnóstico y alarma desconectada CT neutro externo (TCE)
Línea de producto: Interruptores Automáticos ACB
Entorno: Masterpact MTZ, Micrologic X, Unidad de control Xi
Resolución:
Autodiagnóstico sin código de disparo
![MIC X sin disparo.JPG MIC X sin disparo.JPG](https://ckm-content.se.com/ckmContent/servlet/servlet.ImageServer?id=0158V00000ELzswQAD&oid=00DA0000000abSmMAI)
O
Disparo de autodiagnóstico con código 0x6407
![MIC X_0x6407.JPG MIC X_0x6407.JPG](https://ckm-content.se.com/ckmContent/servlet/servlet.ImageServer?id=0158V00000ELzt1QAD&oid=00DA0000000abSmMAI)
Y
Vaya al historial de alarmas y vea si también tiene una alarma ENCT desconectada.
![MIC X_ENCT.JPG MIC X_ENCT.JPG](https://ckm-content.se.com/ckmContent/servlet/servlet.ImageServer?id=0158V00000ELzt6QAD&oid=00DA0000000abSmMAI)
No sustituya la unidad de control.
Verifique la configuración del ENCT en la pantalla de la unidad de control
Si no hay ningún ENCT instalado, el ajuste del ENCT debe configurarse en "NO"
Si hay un ENCT instalado, el ajuste de configuración del ENCT está como "YES". La declaración puede configurarse en "NO" para desactivar el autodiagnóstico en el circuito ENCT. Sin embargo, también borra la indicación de corriente de neutro y la protección del neutro, pero la medición del neutro aún estará incluida en el cálculo de la falla a tierra y GF (Ground Fault) seguirá funcionando normalmente.
Ruta de navegación de la unidad de control a la declaración ENCT:
Botón de inicio
Configuración
Medidas
Tipo de sistema
![MIC X_ENCT NO.JPG MIC X_ENCT NO.JPG](https://ckm-content.se.com/ckmContent/servlet/servlet.ImageServer?id=0158V00000ELztBQAT&oid=00DA0000000abSmMAI)
Guía Instalación del Transformador de corriente en el Neutro
Micrologic X - MTZ - Guía del Usuario
Línea de producto: Interruptores Automáticos ACB
Entorno: Masterpact MTZ, Micrologic X, Unidad de control Xi
Resolución:
Autodiagnóstico sin código de disparo
O
Disparo de autodiagnóstico con código 0x6407
Y
Vaya al historial de alarmas y vea si también tiene una alarma ENCT desconectada.
No sustituya la unidad de control.
- Es posible que haya una conexión intermitente en el enlace de medición del ENCT. Compruebe la continuidad óhmica y los valores de resistencia estables en el enlace de medición del ENCT (puente T1-T2, mueva el conector y el cable Wago, el cable y conector TCE)
- Si el interruptor no tiene instalado ENCT, es posible que falte el puente T1-T2.
- Es posible que no se esté utilizando el cable pre-armado del TCE que se indica en su guía de instalación.
- Es posible que el interruptor esté extraído de su base y por lo tanto, esté desconectado del ENCT
Verifique la configuración del ENCT en la pantalla de la unidad de control
Si no hay ningún ENCT instalado, el ajuste del ENCT debe configurarse en "NO"
Si hay un ENCT instalado, el ajuste de configuración del ENCT está como "YES". La declaración puede configurarse en "NO" para desactivar el autodiagnóstico en el circuito ENCT. Sin embargo, también borra la indicación de corriente de neutro y la protección del neutro, pero la medición del neutro aún estará incluida en el cálculo de la falla a tierra y GF (Ground Fault) seguirá funcionando normalmente.
Ruta de navegación de la unidad de control a la declaración ENCT:
Botón de inicio
Configuración
Medidas
Tipo de sistema
Guía Instalación del Transformador de corriente en el Neutro
Micrologic X - MTZ - Guía del Usuario
Publicado para:Schneider Electric Argentina
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: