¿Desea configurar a su ATV310 que arranque inmediatamente después de encender la fuente de alimentación?

Article available in these languages: English

Configuración paso a paso - Instrucciones para la configuración de los parámetros necesarios
*Para la configuración de los parámetros:
1) Pulse el Botón de modo 3 segundos y, a continuación, los 3 LEDs del lado izquierdo se encenderán de arriba a abajo y parpadearán => Se ingresó a Modo de Operación
2) Presione el botón ESC 3 segundos y, a continuación, los 3 LEDs de la izquierda parpadearán juntos => Se ingresó a Modo de Ajuste
3) Pulse ENT 1 vez y encuentre el Menú 200 y pulse ENT 1 vez
4) Encuentre el parámetro 202 (control tipo 2 cables) y ajuste a 00 (nivel), luego presione ENT 1 vez. Después presione la tecla ESC 1 vez
5) Encuentre Menú 400 (Menú de control) y, a continuación, ENT 1Time.
6) Busque parámetro 406 (configuración de canal) y ajuste a 02 (modo separado) y, a continuación, pulse ENT 1 vez.
7) Busque parámetro 407 (canal de comando 1) y ajuste a 01 (terminal) y, a continuación, pulse ENT 1 vez.
8) Coloque todos los parámetros del motor en el Menú 300 (menú de control del motor) del variador y realice un ajuste automático (Autotunning)
9) Presione ESC hasta encontrar —00 (listo - Ready) y presione ESC por 3 segundos  y luego los 3 LEDs en el lado izquierdo se encenderán de arriba a abajo y parpadearán => Se volvió a Modo de Operación

*Para un esquema eléctrico: el cliente debe realizar el cableado entre LI1 y 24 Vdc.

La velocidad dependerá de que la ajustes mediante el mando jog.

Schneider Electric Argentina

Explora más
Producto:
Explora más
Producto: