La función DWORD_TO_REAL no permite convertir una variable DWORD a un valor real con coma flotante basado en el estándar IEEE-754.
Para convertir una variable DWORD en un valor real según el estándar IEEE-754, tenemos que crear un tipo de dato DUT - UNION.
En la siguiente imagen, se puede ver cómo DWORD_TO_REAL no convierte correctamente la variable de tipo DWORD, pero el DUT creado sí lo hace:
Se encuentra adjunto un proyecto de ejemplo.