{}

Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.
Buscar Preguntas Frecuentes
Herramienta de auditoría de DTM : la compatibilidad con versiones anteriores indica una cruz naranja incluso después de que se realizó la reconstrucción del proyecto

Article available in these languages: English

Al abrir una aplicación Ecostruxure Control Expert o Unity Pro con DTMs agregados, aparecerá la herramienta Auditoría de DTM (DTM Audit).
Dependiendo de la versión de los DTMs utilizados para construir la aplicación en comparación con la instalada en el PC, se pueden mostrar diferentes mensajes.
Uno se refiere a la compatibilidad con versiones anteriores y nos mantiene informados de que si se realiza una actualización de DTM, la compatibilidad se perderá (esta aplicación ya no podría utilizarse en el PC donde se construyó la aplicación)
El hecho de hacer una reconstrucción completa no actualizará los DTMs. Para actualizarlos, debe realizar una de las operaciones descritas en el menú contextual que aparecerá mostrando que su puntero señale en el cuadrado verde "Compatibilidad con versiones anteriores".
IMPORTANTE Esta advertencia sobre la compatibilidad con versiones anteriores se mantendrá hasta que se realice una actualización de DTM.

Backward compatibility
Traducción:
Se muestra un posible problema de compatibilidad con versiones anteriores que podría ocurrir en la PC anterior, si el DTM se actualiza en el mismo proyecto en esta PC.
Las posibles formas de actualizar un DTM en un proyecto son:
- Actualizar un DTM y aplicar los cambios.
- Actualizar la dirección IP de un dispositivo
- Reconstruir el proyecto (solo para M580 Master DTM)
- Actualizar la configuración NTP del proyecto (solo para M580 Master DTM)
- Agregar/eliminar un módulo Ethernet en el rack local (solo para M580 Master DTM)
- Agregar/eliminar un bastidor remoto (solo para M580 Master DTM)
- Agregar/eliminar un módulo en un bastidor remoto (solo para M580 Master DTM)
- Modificar la configuración de tareas de un módulo (solo para M580 Master DTM)
- Agregar/eliminar una tarea (solo para M580 Master DTM)
- Modificar cualquier parámetro de tarea (solo para M580 Master DTM)
etc.

Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: