Buscar Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la dirección IP y las credenciales predeterminadas de un EGX100 o EGX300?
Problema
Un usuario desea conocer la dirección IP predeterminada, la máscara de subred, la puerta de enlace y la información de credencial para un EGX100 o EGX300
Línea de productos
EGX100, EGX300
Medio ambiente
Comunicaciones
Causa
Se necesitan parámetros de comunicación predeterminados para establecer la conexión con el EGX100
Resolución
Los parámetros de comunicación predeterminados son:
Dirección IP predeterminada | 169,254,0,10 |
Máscara de subred predeterminada | 255.255.0.0 |
Puerta de enlace predeterminada | 0.0.0.0 |
Nombre de usuario predeterminado | Administrador |
Contraseña predeterminada | Puerta de enlace |
Formato de marco predeterminado | Ethernet II |
Tipo de medio predeterminado | 10T/100Tx Automático |
Obtener dirección IP predeterminada automáticamente | Desactivado |
Publicado para:Schneider Electric Argentina
Explora más
Producto:
Explora más
Producto: