Buscar Preguntas Frecuentes
Cómo enviar un restablecimiento maestro a un EGX100, EGX300, EGX200 o EGX400.
Problema
El restablecimiento maestro a un EGX100, EGX300, EGX200 o EGX400 se deben realizar de forma remota a través de la escritura de registro.
Medio ambiente
EGX100
EGX200
EGX300
EGX400
Resolución
Un restablecimiento maestro en una puerta de enlace Ethernet (EGX) restablecerá todas las configuraciones en las configuraciones predeterminadas del fabricante, incluida la dirección IP.
Para el EGX100 y el EGX300, la dirección IP predeterminada es 169.254.0.10. Para el EGX200/400 es de 10.10.10.10.
El software Modbus Tester o algún otro programa Modbus TCP/IP (como Modscan) puede utilizarse para enviar la escritura del registro de restablecimiento maestro.
Para el EGX100 y EGX300 utilice la dirección 254 y escriba decimal 9030 para registrar 2800.
Para el EGX200 y EGX400 utilice la dirección 254 y escriba 17476 decimales para registrar 8000.
Una vez que haya enviado este comando de registro al EGX, tendrá que encender y reiniciar el procesador.