Problema
PM5560 cambia la dirección IP a IP predeterminada (85.16.xx.xx)
Línea de productos
PM5560
PM5563
PM5561
Medio ambiente
Comunicación Ethernet
Resolución
El medidor PM5560 está diseñado de modo que si el medidor detecta un conflicto IP o (detección IP duplicada), el dispositivo automáticamente regresará a la dirección IP predeterminada.
La dirección IP predeterminada se usa 85.16 como los dos primeros valores de la dirección IP, luego se convierten los dos últimos valores hexadecimales de la dirección MAC a decimal y se usan como los dos últimos valores de la dirección IP.
Ejemplo: dirección MAC = 00:80:67:82:B8:C8
Dirección IP predeterminada = 85.16.184.200
Puede observar este comportamiento en la HMI del medidor y en el registro del sistema.
Inicie sesión en el medidor mediante FTP - Navegue por la carpeta FW y verifique el registro del sistema para ver los siguientes eventos:
11/07/2016 20:20:39.499: fdr: IP duplicada configurada, retroceder a la IP predeterminada
PM5560 cambia la dirección IP a IP predeterminada (85.16.xx.xx)
Línea de productos
PM5560
PM5563
PM5561
Medio ambiente
Comunicación Ethernet
Resolución
El medidor PM5560 está diseñado de modo que si el medidor detecta un conflicto IP o (detección IP duplicada), el dispositivo automáticamente regresará a la dirección IP predeterminada.
La dirección IP predeterminada se usa 85.16 como los dos primeros valores de la dirección IP, luego se convierten los dos últimos valores hexadecimales de la dirección MAC a decimal y se usan como los dos últimos valores de la dirección IP.
Ejemplo: dirección MAC = 00:80:67:82:B8:C8
Dirección IP predeterminada = 85.16.184.200
Puede observar este comportamiento en la HMI del medidor y en el registro del sistema.
Inicie sesión en el medidor mediante FTP - Navegue por la carpeta FW y verifique el registro del sistema para ver los siguientes eventos:
11/07/2016 20:20:39.499: fdr: IP duplicada configurada, retroceder a la IP predeterminada