Problema
ION Setup no mostrará el registro del sistema ION Setup en la pantalla. Esta pantalla solicita al usuario el nombre de usuario y la contraseña, y la opción de entrar en el programa de configuración ION en modo de red o en modo de configuración de dispositivo ION único. Esta pantalla se pasa por alto y pasa directamente al modo de red o al modo de configuración de dispositivo ION único.
Línea de productos
ION Setup 3.0
Medio ambiente
Página de inicio de la configuración ION
Causa
Cuando se inicia por primera vez la configuración ION, aparece la pantalla User Profiler, en la que se pide al usuario que seleccione el tipo de usuario que mejor los describa.
Si se selecciona "Usuario por primera vez", el programa de configuración ION sólo entrará en el modo de red. El Modo de configuración de dispositivo ION único no está disponible.
Si se selecciona "Técnico de taller de medición", la configuración ION sólo les permitirá entrar en el modo de configuración de dispositivo ION único.
Si se selecciona "Power User" (Usuario avanzado), la pantalla ION Setup System Log On (Inicio de sesión del sistema de configuración) se muestra de forma normal.
El problema se presenta cuando alguien que seleccionó "Técnico de taller de medición" está tratando de configurar un medidor que está conectado a una puerta de enlace Ethernet. Esto sólo se puede hacer mediante el Modo de red, que no está disponible para este usuario.
Resolución #1:
1. Inicie la configuración ION. Si se inicia en modo de dispositivo único, primero debe conectarse al dispositivo (o seleccionar un firmware de medidor fuera de línea).
2. Haga clic en Herramientas > Opciones.
3. Haga clic en la ficha View.
4. Seleccione el modo de usuario de potencia de destino.Este ajuste muestra la pantalla de inicio de sesión cada vez que inicie ION Setup.
Resolución #2:
Para cambiar el perfil de usuario sin conectarse a un dispositivo en la configuración ION, será necesario modificar el archivo IONSetup.ini.
Este archivo se encuentra en C:\ProgramData\Schneider Electric\ION Setup.
Abra IONetup.ini y busque la línea "UserType="
UserType=1 es "First Time User" (Usuario por primera vez)
UserType=2 es "Técnico de taller de medición"
UserType=3 es "Power User"
Cambie y guarde el valor en UserType=3. Ahora, cuando se inicie ION Setup, aparecerá la pantalla ION Setup System Log On.